This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:I#39;有一个有关设置 SPI 通信的时钟极性和时钟相位的问题。

Guru**** 2532440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182806/tms320f28335-i-ve-a-question-about-setting-the-clock-polarity-and-clock-phase-of-spi-communication

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正在尝试使用 TMS320F28335的 SPI 在 EEPROM (M95M04)中写入和读取数据。

EEPROM (M95M04)数据表中支持的"SPI 模式"如下所示。

TMS320F28335的 SPI 支持的"SPI 时钟方案"如下。

在我看来、'PICLK '(延迟上升沿)'设置似乎是操作 EEPROM 的合适设置。

对吗?  我对精通 SPI 通信的工程师的答案很好奇。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您突出显示的模式将起作用。 您还可以使用"无延迟下降沿"模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在年底的快速响应。

    快乐的假期!
    祝您2023年一切顺利。