This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2533850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183157/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

您好!

 TMS320f28379D 的示例 sci_ex1_loopback 具有 sci_ex1_loopback.syscfg 文件。 我想将此文件与 Launchpad 配合使用。 默认.syscfg 用于100PT 器件。 LaunchPad 具有337引脚部件。 如果我在引脚分配视图中使用开关并更改器件、则会出现错误:

****为项目 sci_ex1_loopback 构建配置 CPU1_RAM ****

"C:\\ti\\ccs1210\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 all -O

构建文件:"../sci_ex1_loopback.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1210/ccs/utils/sysconfig_1.14.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/C2000Ware_4_02_00_00/.metadata/sdk.json -d "F2837xD"--script "C:/Users/vadim.piskun/workspace_v12/sci_ex1_loopback/sci_ex1_loopback.syscfg -o "syscfg"--compiler ccs
正在运行脚本...
subdir_rules.mk:16:目标'build-408296801'的配方失败
错误:无法将'$assign'设置为'ball。C19':未定义名为 ball。C19的选项,有效的选项为
任何
GPIO43
焊球.74.
GPIO64
焊球.59.
GPIO85.
焊球.86
GPIO11
焊球1.
GPIO15
焊球6.
GPIO19.
焊球11.
GPIO71.
焊球.77
GPIO87
焊球.88
GPIO13.
焊球4.
GPIO62
焊球.57
GPIO73
焊球.81
GPIO90
焊球.97

谢谢 Vadim