主题中讨论的其他器件:controlSUITE、 SFRA、 DESIGNDRIVE、 BOOSTXL-3PHGANINV
您好!
我的客户在评估 C2000电机控制解决方案时遇到一些问题:
具有3PHGANINV 板的 Launchpad 使用 controlSUITE 中的代码与电机配合使用时可正常工作。
然后、他们尝试仅使用3PHGANINV 的2个桥臂、以便使用 H 桥。 他们使用 Simulink 对 epwm2和 epwm3进行编程、并在示波器上看到信号正确生成。 但没有功率传输、因此 GaN FET 不会进行开关。 使用了 VIN = 30V。 请帮帮我。
此外、他们还希望将其架构添加到 DesignDrive 中、以便从 SFRA 功能中受益。 您能否告知如何继续、以便他们可以使用 SFRA 并针对其应用调整补偿器?
谢谢、
François μ A。