This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:评估 LAUNCHXL-F28379D + BOOSTXL-3PHGANINV + 2MTR-DYNO 时出现问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SFRA, DESIGNDRIVE, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741287/launchxl-f28379d-issue-in-the-evaluation-of-launchxl-f28379d-boostxl-3phganinv-2mtr-dyno

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITESFRADESIGNDRIVEBOOSTXL-3PHGANINV

您好!

我的客户在评估 C2000电机控制解决方案时遇到一些问题:

具有3PHGANINV 板的 Launchpad 使用 controlSUITE 中的代码与电机配合使用时可正常工作。

然后、他们尝试仅使用3PHGANINV 的2个桥臂、以便使用 H 桥。 他们使用 Simulink 对 epwm2和 epwm3进行编程、并在示波器上看到信号正确生成。 但没有功率传输、因此 GaN FET 不会进行开关。 使用了 VIN = 30V。 请帮帮我。

此外、他们还希望将其架构添加到 DesignDrive 中、以便从 SFRA 功能中受益。 您能否告知如何继续、以便他们可以使用 SFRA 并针对其应用调整补偿器?

谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H 桥操作不应出现问题。 如果三个 PWM 配置正常、为什么不两个 PWM 配置?  如果有任何问题、我建议他们查看 GaN 逆变器原理图并查看他们错过的位置。 从进入缓冲器的使能信号开始。

    如果他们正在评估 FCL 示例、那么他们还可以访问 SFRA 库。 此示例绘制了环路波特图。  如果不是、下面 是  controlsuite 中提供示例的位置。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA

     补偿器设计必须由它们执行、SFRA 将能够显示生成的环路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、

    请告诉我问题是否全部得到解决。 如果是、请关闭此主题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在下面给出的应用报告中、
    www.ti.com/.../spracb8a.pdf
    逆变器在 fsw=10kHz 的频率下驱动。

    您是否对使用相同配置可以增加的开关频率有任何建议? (VIN = 28VDC、Iout_ph = 3Arms)

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyuruk、

    在使用 FCL 的同时增加 PWM 频率的主要挑战是、它将导致最大调制指数电压下降。 在执行更新 PWM 所需的计算时会花费一定的时间、并且该时间窗口会因能够生成有效的占空比而丢失。

    对于10kHz 载波、双采样、1us 计算时间、最大占空比范围约为96%。 如果您将频率加倍、它将降低至92%。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    BTW、我不小心单击了线程、问题迎刃而解。 您可以拒绝并继续。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    首先、感谢您的快速响应。
    调制指数可能不是很高。
    实际上、我将驱动低电感电机、我希望尽可能增加 FSW。 但这次、当您布局寄生电感和开关损耗时、会发挥重要参数的作用。 我可以逐步增加开关频率并观察 VDS 和温度。 和/或通过有关 BOOSTXL-3PHGANINV 的实验/分析等的任何建议,我是否可以将 FSW 提高到您给出的值。

    谢谢你

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyuruk、

    boostxl-3phganinv 是使用 GaN 开关构建的、可提供非常高速高效的开关。 布局也是在考虑开关的开关速度的情况下完成的。 因此、我认为可以在更高的开关频率下使用该板。 您需要记住、随着 FCL 的开关频率升高、最大调制指数将会下降。

    希望这对您有所帮助。