您好!
我正在考虑将 SM320F2812-HT 用于研发制造应用、该应用要求它承受从25°C 到180°C 的大约2-3小时的加热周期、然后在180°C 的环境温度下保持4小时、每周大约两次、持续数年。 我尝试在数据表上以小时为单位估算寿命、但找不到结至环境的热阻。
我们计划在最低可用频率(似乎为2MHz)上运行、并将以通常较慢的速率(2Hz 数据采样)记录来自大约14个 ADC 的数据。 它将通过串行接口将其发送到180C 环境室外的计算机。 数据表似乎建议(第88页)我们应用的典型电流消耗大约为200mW、这是正确的吗?
话虽如此、我现在想根据功耗找到结的估算温度、但我看不到数据表中列出的任何 C/W 热阻值、并想知道您是否可以获得相应的数值。 通过这种方法、我们可以估算芯片的平均寿命、以小时为单位。
另一方面、我要提及的 是、我们也正在考虑改用 SM470R1B1MHFQS、也许您有一个要使用的建议。 但是、该芯片的64引脚版本似乎具有非常高的热阻、在180C 时、功耗为225mW 的我的计算(从您对结至电路板电阻的报价中可以看出)意味着结平均将持续超过215C、运行寿命将小于100小时。
提前感谢您的帮助!
theo