主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMDSCNCDH52C1
您好!
我正在处理 TMDSDOCKH52C1并使用 F28M35xx 控制卡。 我遇到了有关 UART RX 中断处理程序的问题。
我正在使用 GPIO28和29 UART0。 当我通过 UART 发送一些数据并将这两个 GPIO 短接时、我会得到 UART 处理程序、并且数据会被发回。
但是、当我使用并连接 FTDI FT2232 USB 与我的 PC 进行串行通信时、我的数据会被传输、但在从 PC 串行接口进行应答发送时、我的 UART 处理程序不会出现。
供您参考:
1.我已将控制卡上 SW3的位置2设置为关闭
2.在 Windows10上使用 Putty 作为串行接口
请帮助对其进行排序。
谢谢
拉文