This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:CAN#39;t 擦除 F28377S 闪存组1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741513/c2000-gang-can-t-erase-f28377s-flash-bank1

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

您好、Gregory、

我的客户无法擦除 TMS320F28377S 的闪存组1。

这是我的客户给我的快照。


您可以看到、当 Gang 尝试擦除 F28377S 的 Bank1区域0x0C0000时 、它无法擦除闪存。

F28379D 中不会发生这种情况、因为它是 CPU2闪存、地址不是0x0C0000。

请检查此问题。

固件版本为:AC28:01.00.09.00

GUI 软件版本:G28x:01.00.09.00

DLL 版本:D280:01.00.09.00

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    我们已就此通知 Greg。 他将在一天或两天内作出答复。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    您是否与 Greg 离线处理此问题?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我没有收到 Gregory 的任何回复。

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    很抱歉,我再次提醒他们。  请发送电子邮件至 support@elprotronic.com。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    请在星期四之前回复。  我们确定了此器件的 Gang 问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我很高兴看到我不是唯一的人。
    另外、很高兴听到必须进行更正:

    e2e.ti.com/.../2755286

    我开始绝望
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TED、

    希望您收到了来自 Greg 的更新软件包。 请尝试 Gregory 提供的更新软件包、并向他提供反馈。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    它运行良好。 感谢您的支持。

    此致、
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    很高兴它能正常工作。  我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi