请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-GANG 主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S
您好、Gregory、
我的客户无法擦除 TMS320F28377S 的闪存组1。
这是我的客户给我的快照。
您可以看到、当 Gang 尝试擦除 F28377S 的 Bank1区域0x0C0000时 、它无法擦除闪存。
F28379D 中不会发生这种情况、因为它是 CPU2闪存、地址不是0x0C0000。
请检查此问题。
固件版本为:AC28:01.00.09.00
GUI 软件版本:G28x:01.00.09.00
DLL 版本:D280:01.00.09.00
此致、
TED