This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms32f28386d

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183977/tms320f28386d-tms32f28386d

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

各位专家、您好!

我正在尝试使用 CPU 2中的串行端口、为此需要执行以下步骤:

1.在 CPU 1 SysConfig 文件中初始化 SCI。

并尝试使用 sci 驱动程序函数通过422向控制台写入内容。

当我执行此操作时,代码在 scibuffer 满时等待,而两个内核中只有 GPIO 切换工作正常,而 CPU 2中没有 UART 打印。

是否有任何示例可以帮助我、如果没有、我会错过任何步骤。

谢谢、此致、

K Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K Aravind:

    感谢您的提问。 您是否确保为该 SCI 模块将内核更改为 CPU2?

    此致、

    Vince