This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:使用 AQCSFRC 强制 ePWM 为低电平时生成峰值波形

Guru**** 2536610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178289/tms320f280041-a-peak-waveform-was-generated-when-using-aqcsfrc-to-force-epwm-low

器件型号:TMS320F280041

大家好、

波形、如下面所示。 该峰值的振幅为2.5V。 它的生成时间与上升沿相同。

强制 ePWM 为低电平的代码为:

EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 5;

--

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    是否可以在设置动作限定器软件强制之前或之后切换 GPIO?

    此外、是否正在设置死区子模块或跳闸区域子模块?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    感谢您的回复。

    [引用 userid="315358" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178289/tms320f280041-a-peak-waveform-was-generated-when-using-aqcsfrc-to-force-epwm-low/4437384 #4437384"]是否可以在设置动作限定符软件强制之前或之后切换 GPIO?

    这话什么意思?

    --

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    [引用 userid="514648" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178289/tms320f280041-a-peak-waveform-was-generated-when-using-aqcsfrc-to-force-epwm-low/4438035 #4438035"]您指的是哪一个 GPIO?

    当前未使用的任何 GPIO 都将适用于此情况。 我只想查看何时调用 AQSFRC 以及脉冲何时发生。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    下面是快照:

    PWM1A

    PMW2A

    GPIO     

    和代码:

    TEST_HIGH_ON();             //GPIO High
    EPwm1Regs.AQCSFRC.all = 5;
    EPwm2Regs.AQCSFRC.all = 5;
    TEST_HIGH_OFF();            //GPIO Low

    [引用 userid="315358" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178289/tms320f280041-a-peak-waveform-was-generated-when-using-aqcsfrc-to-force-epwm-low/4437384 #4437384"]此外,是否设置了死区子模块或跳闸区域子模块?

    DB 子模块已配置但未触发。

    --

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marlyn、

    我是否可以知道此主题的状态?

    --

    谢谢、此致、

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶鲁大学

      Marlyn 不在办公室(许多其他主题专家也不在办公室)。 她将在1月的第一周返回、届时您可以得到回复。 感谢您的理解和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    感谢您提供耶鲁图、在设置 AQ 软件力和输出实际变为低电平之间似乎有很长的时间。 能否查看其余的 ePWM 配置?

    此致、

    Marlyn