This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:程序将不能装入可用内存中

Guru**** 2885250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183522/tms320f28055-program-will-not-fit-into-available-memory

器件型号:TMS320F28055

您好!

我正面临一个严重的问题。

我的计划现在更大了。  无论   在.text 中发生什么变化:> FLASHD | FLASHH PAGE = 0

仍然出错。

情况紧急。 请尽快帮助我。 需要进行哪些配置?  

我正在等待您的回复。 请。。。

-苏 Dip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下操作-  

    -使用:>>而不是:>。 这将使链接器将该段拆分为多个子段、并将它们放在两个块中的任何一个

    -启用-gen_func_subsections 编译标志。 这将为每个函数创建单独的子段

    -您可以组合2个内存块来形成一个更大的内存块。 例如:

      // FLASH0      :origin = 0x080000、length = 0x002000 //片上闪存*/
      // FLASH1      :origin = 0x082000、length = 0x002000 //片上闪存*/
      FLASH01       :origin = 0x080000、length = 0x004000 //片上闪存*/
    此致、
    Veena
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena Kamath、

    非常感谢您的回答。

    我不熟悉 C2000控制器。  

    请原谅我。 我并不完全理解到底需要修改什么。  

    您能否提供任何文档链接或示例以供我理解..... ?

    此致-

    Sudip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此页面可能会有所帮助-  

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html

    此致、

    Veena