This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:直接在微控制器上上传.out 文件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183398/tms320f28379d-out-file-directly-upload-on-microcontroller

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的所有人:

有人能告诉我如何直接在微控制器中上传.out 文件吗?

此致

德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有哪款 EVM? 是 TI 评估板(Launchpad 或 controlCARD)还是您的定制设计电路板?

    请查看此链接。 其中介绍了将二进制文件加载到目标并运行应用程序的步骤。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c2000_academy_2_02_01_42_all/modules/c2000_getstarted/c2000_getstarted.html 

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    它是我们的定制设计板,我们没有整个项目,而是只有.out 文件可供上传。请解释如何一次性上传。  

    此致  

    德里什蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drishti、

    加载有两个步骤。 首先、您有目标配置文件吗? 它是定制设计、因此我假设您使用的是外部调试仿真器。 如果您没有目标配置、请转至 CCS 菜单 View -> Target Configuration。 创建新的目标配置、并选择正确的连接(XDS100v2或 XDS110或 XDS2000)、然后选择器件。

    获得目标配置后、右键单击并启动目标配置。 然后选择内核 C28x CPU1、右键单击并连接目标。

    连接后、使用 CCS 菜单 Run -> Load Program 并浏览至要加载的.out 文件。

    有关详细说明、请参阅此链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/index_debug.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、Santosh