This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:FPU IIR 不工作

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182619/tms320f28335-fpu-iir-not-working

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我将使用 来自 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\libraries\DSP\FPU\c28\examples\filter\iir_F32的 IIR 工程

单步执行时、它会卡在错误或完成标志检查。 为什么计划不能向前推进?

还需要在图形上查看 IP 和运算数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshuman、您好!

    您在帖子中似乎提到了 F28335、但您单步执行的 SYSCTL.c 文件不适用于此器件。 您能否说明您在哪个器件上运行此示例?

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amir、

    我将使用 前面 提到的 TMS320F28335。 请为同一项建议适当的 IIR 滤波器(浮点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshuman、您好!

    您可以继续使用此示例和相同的滤波器、只需更改所有项目属性、以便选择 F2833x 驱动程序等。 请告诉我、您是否需要有关配置此功能的帮助。

    此致、

    Omer Amir