This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:tms320f28386d

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183576/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D

您好!

是否可以在 CPU1完全运行时调试 CPU2内核。

谢谢、此致、

K Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我们的主题专家目前因假期而不在办公室。 很抱歉给您带来不便、但请在1月的第一周或第二周前回复!  

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind、

    是的、可以在 CPU1运行时调试 CPU2。

    此致、

    曼诺伊