This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:obj2asm 工具

Guru**** 2535120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183488/tms320f28034-obj2asm-tool

器件型号:TMS320F28034

您好、专家、

是否有将 obj 文件转换为 asm 文件的工具? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    屏幕截图的链接出现中断。 您能否重新发布屏幕截图?  

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    就像 DSP2803x_CodeStartBranch.obj 一样、如何将此 obj 文件转换为 asm。

    e2e.ti.com/.../DSP2803x_5F00_CodeStartBranch.obj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试反汇编器 dis2000。  它与编译器 cl2000位于相同的\bin 目录中。  命令类似于...

    dis2000 DSP2803x_CodeStartBranch.obj > disassembly_file.txt

    请注意、反汇编器的输出不能用作汇编器的输入。  没有工具可将目标代码转换为汇编器的有效输入汇编代码。

    谢谢、此致、

    乔治