This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:OUT 文件.bin 的大小大于.hex

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183567/tms320f28035-the-size-of-out-file-bin-is-bigger-than-hex

器件型号:TMS320F28035

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

CCS12.1.0

在正常情况下、同一工程的 Bin 文件应小于 Hex。

但客户生成的.bin 文件为128K、.hex 文件仅为45K。

--

谢谢、此致、

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="514648" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183567/tms320f28035-the-size-of-out-file-bin-is-bigger-than-hex "]客户生成的.bin 文件为128K,.hex 文件仅为45K。

    存储器映射中可能有一个大漏洞。  在二进制文件中、表示此类孔洞的唯一方法是填充该孔洞。  有关更多详细信息以及如何解决该问题、请参阅 文章《二进制文件简介》。

    谢谢、此致、

    乔治