This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:main.cfg 为空(适用于 tidm1000的 powerSUITE GUI)

Guru**** 2556700 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610698/ccs-tms320f28379d-main-cfg-is-empty-gui-of-powersuite-for-tidm1000

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITEcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我正在尝试根据 tidm1000用户指南启动 GUI。 我将项目导出到工作区中、当我尝试打开 main.cfg 时、它开始打开(写入"Preparing viewer")、然后窗口保持为空。

CCS 版本为7.2.0、XDC 工具3.50.1.12 (使用3.50.2.20尝试)、powerSUITE 1.7.0、机器为 Windows 7 64位、语言环境英语(美国)

GUI 支持通过 AppCenter 安装。

我已经尝试了以下操作:

-使用 Open with XGCONF 关闭并重新打开 main.cfg -没有帮助

-将项目导出到全新的工作区-没有帮助

-直接通过项目导出->导出 CCS 项目管理-没有帮助

-从头开始重新安装 CCS (完全删除了 PC 上的所有 CCS 版本)、重新安装了.NET Framework 4.5.2 -没有帮助

我已经浏览过这里的主题:  ,但是没有一个建议也有帮助。

请告知我如何解决此问题

Ilya