器件型号:TMS320F240
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
由于使用了 DSP TMS320F2407A、我必须使用 CCSv3.3。
我刚刚从旧的 Windows XP VM 迁移到了真正的 Windows 7 64位 PC。
在旧的 XP VM 中、我使用 Spectrum Digital XDS510PP、现在由于64位操作系统、我使用 Blackhawk USB510L 仿真器。
为了使用闪存断点的可能性、我使用符号 ANAENBL、HBPENBL、PGABRKP 和 PGAQUAL。
今天、我只能在 SPU055B 文件中找到一些信息、但本文档是为 TMS320C5x 编写的。
这些符号在 GEL 文件中的旧 XP VM 中起作用:
Dialog EnableFlashBreakpoint (ProgAddr "ProgAddr")
{
ANAENBL = 0x0001; //#0 = 1:启用分析模块 */
HBPENBL = 0x0020; //#5 = 1:启用程序地址 */
PGABRKP = ProgAdr; /*新程序地址 *
PGAQUAL = 0x0002; /*= 2:程序指令采集 */
}
热菜单 DisableFlashBreakpoint()
{
ANAENBL = 0x0000; //#0 = 0:禁用分析模块 */
HBPENBL = 0x0000; //#5 = 0:禁用程序地址 */
PGABRKP = 0x0000; //重置程序地址 *
PGAQUAL = 0x0000; /*= 0: *
}
但该 GEL 文件在我的 Windows7-PC 上不起作用。
我可以在观察窗口中显示这些符号、但它们具有固定值、我无法更改它们。
我是否必须安装一些脚本编写工具?
出什么问题了?
格尔德