This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:是否可以订购此开发板及其控制板?

Guru**** 2547020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, UCD3138PFCEVM-026, TMS320F28377D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608204/tidm-1000-is-it-possible-to-order-this-development-board-along-with-its-control-board

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: UCD3138PFCEVM-026TMS320F28377DcontrolSUITE

我的公司正在研究为我们的单元开发三相输入、并希望开始使用此 Vienna 三相 PFC 进行初步测试和设计。   在 TIDM-1000的主页上、显示完全组装 的电路板仅用于测试和性能验证、不出售。 我只是不清楚这是否意味着它根本无法获得、或者单个订单可用于开发和测试?

感谢您的任何帮助、

Mark Lawlor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个 TI-Design、您可以在其中获取设计/原理图文件。 但开发板的生产/销售方式与其他评估套件不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我想得到的结果。

    那么、您是否知道可以购买的任何等效三相 PFC 开发板? 我们之前使用过 UCD3138PFCEVM-026评估模块(www.ti.com/.../UCD3138PFCEVM-026) 、现在正在寻找一个类似于三相输入的器件。

    谢谢!

    Mark Lawlor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我认为 TIDM-1000目前正在进行内部审查、以实现将其出售的目标。

    您是否有当地的 TI 销售联系人? 他们可能能够找到预生产板供您评估。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的回复、很遗憾、我们好像没有任何 TI 销售联系人可以为您提供帮助。 看起来我们可能需要自己制造。 在任何地方我都可以找到 TIDM-1000开发套件中使用的 TMS320F28377D 的固件吗?

    感谢您的帮助!

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    硬件和软件源包含在 controlSUITE 中、位于\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经要求提供一个套件、供您使用(我们知道它的经销商之一)、但它已经无法分发。

    您是否有可用日期?