This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:能否同时使用 PulseGen 函数和位置管理器(biss 或 endat 或 t-format)?

Guru**** 2543090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608775/tms320f28379d-can-i-use-both-pulsegen-function-and-position-manager-biss-or-endat-or-t-format-concurrently

器件型号:TMS320F28379D

你(们)好

最近... 我已经检查了 F28379的 CLB 功能

我希望绝对编码器数据转换为增量编码器信号...

也许我认为 CLB 可以完成这些工作...

因此、两个函数同时工作。  但我发现两个函数使用相同的 ePWM 块(EPWM4)

位置管理器(biss 或 endat 或 t-format)需要 EPWM4作为专用资源。 这很清楚...

PTO-PulseGen 是否需要  EPWM4作为专用资源?? 或者可以使用任何 ePWM 块??

我无法从应用手册中找到任何线索(文献编号:SPRAC77)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moonsoy Park、

    这些库目前正在使用公共资源。
    但我们计划在今年晚些时候发布新的库、其中将提供编码器和 PTO 函数的组合。
    现在、它是给定时间的一个函数。

    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苏布拉赫曼尼亚

    您能告诉我们新库发布日期的预计时间表吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    我们尚未为此制定发布日期。
    请观看 http://www.ti.com/tool/DESIGNDRIVE