This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320F28069:串行引导加载程序

Guru**** 2541930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612631/starterware-tms320f28069-serial-bootloader

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Starterware

你好 Sal、

 来自 C2000Ware (较新版本)的 serial_flash_programr.exe:

COM 3已准备就绪、并已启用、已通过使用或 A 测试 RS232线路


C:\Software\serial_flash_programr.exe -d f2806x -k f28069_flash_kernel.txt -a BA_CTRL_PMSM_V52_Ecc_1_Flash.txt -p COM3 -b 9600 -v  

此调用仍处于脱层状态(Ziel)
在 Win 7窗口中:

Win7 使用较旧的串行编程器打开相同的窗口、但没有进展。

你有什么想法吗?

此致 Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28069

    工具/软件:Starterware

    你好 Sal、

    AHA、当我首先执行硬件复位、然后在 GPIO37 =L 时执行看门狗复位

    现在启动串行编程器

    我明白了

    没有进展??

    Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28069

    工具/软件:Starterware

    你好 Sal

    我很开心

    我使用了 C2000Ware 中的 F28069_flash_kernel 新软件、现在可以正常工作。

    此致

    Gerfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    感谢您的更新! 很高兴听到它运行良好。

    我将您的多个帖子加入到了一个帖子中。 下次您要提供自己帖子的更新时、请使用现有帖子中的框和"回复"按钮、而不是创建新帖子。 如果是新主题或其他人帖子的更新、则应创建新帖子。

    再次感谢您积极参与 C2000论坛!

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elizabeth、

    当我在这里回答时、我没有用于附录的按钮、例如图形等...??????

    此致
    Gerfried
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerfried、

    当您开始回复时、您可以使用右侧的"回复"按钮中的"使用富格式"链接。
    进入该链接后、您将看到一个附加文件的选项。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    我现在只读了你的答案,谢谢。

    此致

    Gerfried

    测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerfried、很高兴听到您尝试过此功能。 我能够看到您附加的图像。 如果您将来有任何 C2000问题、请随时开始发布新帖子!

    此致、
    Elizabeth