This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CAN RAM 初始化时间和值

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612184/tms320f28075-can-ram-initialization-time-and-value

器件型号:TMS320F28075

您好!

当我通过在 CAN_RAM_INIT 寄存器上写入0x1A 来开始 CAN 邮箱 RAM 的初始化时、初始化结束需要多长时间?

初始化后、邮箱 RAM 的值是多少? 所有位是否等于零?

谢谢。

此致、

演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    此致、
    演示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关此主题的任何新闻?

    此致、

    演示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此主题的任何新闻?

    此致、

    演示

    附注:

    [引用用户="Elizabeth Joy ]您好、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答

    此致、
    Elizabeth

    [/报价]

    听起来像是一个笑话...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Demis、您好!

    CAN 消息 RAM 初始化大约需要50个周期、这也取决于您选择的优化。

    CAN 初始化之后、设置 CAN_RAM_INIT 中的 RAM_INIT_DONE 位。

    初始化后、您应该期望邮箱 RAM 的值为零。

    此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    谢谢 Harshmeet。

    此致、
    演示