This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28033:TIDA-00951源代码和 SCH/PCB 源文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TIDA-01141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607172/tms320f28033-tida-00951-souce-code-and-sch-pcb-source-file

器件型号:TMS320F28033
主题中讨论的其他器件:TIDA-00951TIDA-01141TIDA-01281

尊敬的所有人

我的客户对 TIDA-00951 解决方案感兴趣,但 需要 SC/H/PCB/源代码对其进行评估、谁可以帮助我、谢谢

www.ti.com/.../TIDA-00951

注意:TIDA-00951解决方案包括 TIDA01159/TIDA-01141/TIDA-01281 SCH/PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、

    谢谢。 它仍处于待定状态。 期待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    您似乎应该能够从产品页面下载硬件设计文件。 如果可能、我正在努力将您连接到软件。 当我获得更多信息时、我们将进行回复。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我在产品页面中找不到任何软件。 如果不方便、您可以将链接放入此主题中、发送到我的电子邮件。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此设计的软件无法通过网络获取、请联系您当地的 TI 代表以了解详细信息。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salil

    感谢您的建议。我无法从本地 TI 获取此软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、我只是在寻找这样的源代码、并且迫切需要它。 有人能提供吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、


    由于一些实际困难、我们现在无法在 TI.com 上发布固件。 请联系您当地的 TI 销售团队、以便我们可以通过他们提供固件。


    此致、


    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Salil。 我立即继续。