请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8301、 controlSUITE你好
我有 一个具有以下规格的无传感器无刷直流电机(T-电机- AT 2820):
我想控制10rpm 到8000rpm 的电机速度
我使用30 A 飞行乐趣速度控制器进行驾驶、使用光学编码器读取 TM4C1231H6PZIR 的速度和 PID 控制器。 但启动速度为400 rpm、我必须在低速(~10rpm)下控制速度。 DRV8301-HC-C2_KIT 或 BOOSTXL-DRV8301是否适合此应用?
此致