This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:具有 FPGA 的 EMIF 配置

Guru**** 2542550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610978/tms320f28075-emif-configuration-with-fpga

器件型号:TMS320F28075

您好、香榭丽舍

由于 FPGA 只有 RD 和 WR 引脚、如果使用 F28075 EMIF 连接 FPGA、您是否愿意建议 如何连接 EM1OE/EM1WE/EM1RNW 这些引脚? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    如果 FPGA 具有 RD/WR 信号、则需要使用 OE 和来自 EMIF 的 WE 信号。 在这种情况下不需要 RNW。 RNW 适用于没有单独的 RD 和 WR 信号但只有一个信号的器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    希望从我的上一个帖子中可以清楚地看到、问题得到解决?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    这个问题已经解决、非常感谢您的善意帮助。

    此致、
    Linda