This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:原理图修订和连接器查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612102/c2000-gang-schematics-revision-and-connector-enquiry

器件型号:C2000-GANG

您好!

我们已从以下 Mouser Link 购买了以下 TI Gang 编程器。  
 
 
当我们检查它的数据表时、我们发现它有两个版本 Rev0和 Rev1、分别使用两个不同的连接器代替两个版本的连接器1至8。 Rev0具有来自 Mode Electronics 的连接器、而 Rev1具有来自 Sullins 的连接器。 您能否确认购买哪款修订版电路板、以便我们选择相应的配合连接器。
 
请参阅以下链接获取其数据表。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来自模式电气和 Suiilns 的 Mentried 连接器是相同的。 目前、我们仅使用 Sullins 的组装连接器- PN:SBH11-PBPC-D07-BK

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rithu、

    我们将要求 Elprotronic 在其文档中提供此信息。

    我现在要关闭此主题。

    谢谢、此致、
    Vamsi