This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:具有 BiSS 接口的 F28379x

Guru**** 2758085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612618/tms320f28379s-f28379x-with-biss-interface

器件型号:TMS320F28379S

Hallo、

我想知道、与 SPRUI37中 列出的 ePWM-3和 ePWM-4中列出的 EPWx 不同、BISS 接口是否可以与其他 EPWx 一起实现。

我们可以更改这个值吗?这些 ePWM 是否可以修复?

BR

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、您的理解是正确的。 使用的 PWM 在库实现中是固定的。 仅使用 PWM4。
    请参阅"表9。 SPRUI37中的"所需资源"。
    该表指示使用了哪些资源、哪些资源是可配置的以及哪些资源是专用于实现的。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在第17页的 SPRUI37中、第6步"启用 ePWM 实例的时钟"中的初始化步骤必须启用 EPWM3。 但为什么不使用它呢?

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    EPWM3 - BiSS 实现需要时钟启用、但不会使用 EPWM3模块。
    这是因为 BiSS 实现是使用 CLB 块完成的、在这种特定情况下、需要启用 EPWM3时钟(用于特定的共享逻辑)。
    因此、只需要时钟使能、并且 ePWM 输出可供用户使用。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们能否获得"PM_BissC_Lib.lib"的源代码以手动更改 EPWM-Modul (EPWM4至 EPWM8)

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    无法将 EPWM4更改为 EPWM8。 我们有与 ePWM 的特定实例相关的 CLB 逻辑。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharathi、

    CLB 的意思是什么? 您是指 ePWM X-BAR。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    CLB (可配置逻辑块)模块在 PositionManager 库中使用。 请参阅"1.4 BiSS-C 主器件实现详细信息"。 如文档中所述、此模块目前仅可通过 TI 提供的软件库供用户使用。

    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharathi、

    我可以获取库的源代码吗?
    谢谢

    David