Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
大家好、我的客户正在使用下面的示例代码。
D:\controlSUITE\controlSUITE\device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_CPU1\USB_dev_serial
1.他做了一些修改,将代码编程为闪存而不是 RAM,然后关闭和打开主板电源,发现计算机无法识别 USB。 是否有任何想法、原因是什么?
2.他正在尝试在计算机上构建主程序,以便通过 USB 与 MCU 通信,从而升级 MCU 中的软件。 他编写了代码、MCU 每1ms 将通过 USB 向计算机传输168字节数据、但发现每6ms 将丢失数据。 他通过 BusHound 监视数据长度。
通过监控 USB_D+波形(下图中的黄线)、可以发现168字节数据被分成3组进行传输。 是这样吗?
客户正在使用
USBBufferWrite ((tUSBBuffer *)&g_sTxBuffer、(uint8_t *)&USBTxBuf、168);
他想知道 USBBufferWrite 一次可以发送多少字节。