This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:修改 SCI 引导引脚

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610106/tms320f28375d-modification-of-sci-boot-pins

器件型号:TMS320F28375D

我们能否在 OTP 中修补引导代码以更改分配给器件的 SCIA 引导加载程序引脚?

我已经查看了 TRM 的第3.14节以及表3.28中的选项、但对 SCI 引脚的修改不足以满足此特定客户应用的要求。 目的是在器件完成其启动过程后继续使用相同的 SCIA 端口。 此外、由于与 EMIF1 D0发生冲突、我们不能失去对 CPU2进行重新编程的能力、也不能使用 GPIO85。 我知道可以通过一些巧妙的硬件技巧来对引脚进行多路复用、但在将资金用于该选项之前、我想探讨更改引导代码本身的可能性。 我们过去使用过 Concerto、想知道新的 Delfino 是否也能实现这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决方案是在闪存中实现自定义引导加载程序。 因此、应始终将引导引脚配置为引导至闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    感谢您将解决方案发布到您的问题。