This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSPIN 实验1b - ANGE_GEN 模块文档?

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611540/instaspin-labs-1b---angle_gen-module-documentation

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

Lab1b 实现了简单的伏/赫兹控制。 引用 pdf:

'在本实验中、斜坡发生器模块用于根据电机目标频率生成角度。'

本实验中的"角度"是什么意思? 它只是电机轴角度吗?

在哪里可以找到有关 Angle_gen 模块的更多信息?

感谢您的建议。 我想强调的是、我不希望有理论解释、我只需要有关在哪里寻找它的线索、即可获得全面的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    角度是指转子磁通角、此模块根据在 user.h 中为 lab01b 放置的频率值生成磁通角曲线

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean 的回答是、在 instaSPIN 实验室用户指南中介绍了如何根据电机频率生成角度、实验指南第27页中的 lab1b 说明对此进行了说明。

    您可以在第94页的 controlSUITE、斜坡发生器模块中的数字电机控制软件库指南中找到相关说明、该指南具有相同的功能。