Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-69M-KIT
大家好、
我想问、如何才能首先从 C2000电机控制器中提取电机参数并另存为设置文件?
第二、连接不同类型的电机时、是否可以使用电机参数手动对 C2000电机控制器进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
器件型号:DRV8312-69M-KIT
大家好、
我想问、如何才能首先从 C2000电机控制器中提取电机参数并另存为设置文件?
第二、连接不同类型的电机时、是否可以使用电机参数手动对 C2000电机控制器进行编程?
您可以通过 I2C/SPI 将电机参数保存在片上闪存或 EEPROM 等外部存储器中、或将这些参数传输到 PC 以保存为数据文件。
2.您可以在头文件中将不同的电机参数定义为 user.h、然后将 gUserParams 的电机参数变量更改为 USER_setParams (&gUserParams)、调用以下3个函数来重新设置 instaSPIN 的电机参数。
CTRL_setParams (ctrlHandle、&gUserParams);
CTRL_setUserMotorParams (ctrlHandle);