This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:CCSv5.4未检测到连接的器件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, F28M36P63C2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611132/ccs-f28m35h52c-the-ccsv5-4-do-not-detect-the-connected-device

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEF28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 C2000 controlSUITE 中为 F28M35H52C1器件运行示例程序。 我使用的是 Code Composer v5.4。 CCS 能够检测仿真器、如下所示:


 

当我连接到 M3内核时、我会收到一条警告、提示我在控制台上检测到下面快照中突出显示的一些其他设备:

  

当我上传.out 文件时、我在停止 CPU 消息时遇到问题、如下面的快照中所示、并且 CCS 与器件断开连接。


 

 

我是否因为 CCS 检测到错误的器件而收到此错误? 如何解决此问题?

此致、

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sagar

    是您的 CCS 关于 CCS 仿真包和 C2000器件支持的最新版本。 如果您让 CCS 检查更新、则应该会找到此选项。 此外、如果可能、我建议使用 CCSv6或 v7。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    我已安装 CCSv5.4、v6.2和 v7.2 i

    根据您的建议、我更新了所有 CCS 版本的仿真、编译器和 C2000器件支持包、但仍然面临相同的问题。

    对于 CCSv5.4、当我为 m3内核加载*。out 文件时、我面临着这个问题。 但对于 CCSv6.2和 v7.2、我无法连接到 m3内核。 请参阅下面的快照:

    此致、

    Sagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨加尔

    关于 M3连接问题: 对于 USB 仿真 器、必须在目标配置属性中启用"扩展 ICEPick 路由器支持"以停止 Cortex-M3内核。 请参见下面的。  确保启用此设置。 此信息在勘误表中提供。  是否已启用此设置? 此外、请坚持使用最新的 CCS 版本。  

    关于闪存编程器警告消息: 请阐明您是否也在 CCSv6/v7中收到该消息(配置的器件与目标器件不匹配)。  是否可以附加设备的快照?  

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    非常感谢您的支持。
    我发现禁用了"extended ICEPick router support"、启用此选项即可解决问题。

    再次感谢。

    此致、
    Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    很高兴我们能够帮助解决您的问题。
    您能否确认 CCSv6/v7中是否也收到该消息(配置的设备与目标设备不匹配)? 您是否仍在 CCSv5中看到该消息?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    是的、我可以在 CCSv6.2的控制台上看到消息(它检测到 F28M36P63C2)。

    我正在共享以下器件的图像:


    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    感谢您填写信息。 我将与我们的 GUI 专家核实这一点。 您可以忽略该消息并继续加载代码。

    您能否检查 C28x 上地址0x882处的16位值并告知我?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    您能否检查 C28x 上地址0x882处的16位值并告知我?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    地址0x822上的值为0x00ff。

    此致、

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨加尔

    谢谢你。 这有助于我们进一步调查。

    此致、
    Vamsi