This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:LAUNCHXL-F28377S

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614073/launchxl-f28377s-launchxl-f28377s

器件型号:LAUNCHXL-F28377S


我有两个问题、我希望得到帮助:

1) 1)我无法在 DSP 中"分配"更多内存、我在 Wiki 中阅读了相关内容、但它不起作用。 我要做的是在.ebss 段旁边添加存储器段(正如我对 F28069所做的那样)。 有人对此有任何建议吗?

2) 2)我的 ADCIN1引脚未读​​出高于3200的值、这是否意味着它已损坏、或者是否可能发生某种错误?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已更正错误编号1。 如果您回复第2个问题、请表示感谢。

    再次提前感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LIPES_SDS、

    在最近的这个 e2e 线程中发布了一个类似的问题:
    e2e.ti.com/.../613717

    阅读一些调试策略(您可能没有相同的根本原因)、并让我们知道这是否有助于您找到饱和的原因。