This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:在 OrCAD 中打开.sch 文件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612263/tmdssolaruinvkit-opening-sch-file-in-orcad

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

我们已经购买 了 TMDSSOLARUINVKIT、并希望查看和编辑该器件的原理图。 我们从以下 URL 下载了设计文件: http://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV 我们从 其中解压缩了 zip 文件和随后的 zip 文件。  在 SCH_{TEX134}_C2000SolarMicroRevers_PPD_rev3.0 zip 文件中、有一个名为 {TEX134}_C2000SolarMicroRevers_PPD 的.sch 文件是否可以在 OrCAD 中打开和编辑该.sch 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始设计是在 PADS 中完成的,如果 OrCAD 支持人员支持导入 PADS 文件,则可能需要与他们联系。 遗憾的是、我不是 EDA 工具的专家、我的机器上不再安装焊盘或 OrCAD。 因此、这里的帮助有限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您或 任何熟悉 OrCAD、PADS 和此开发套件的 TI 员工是否可以与我们进行电话会议。 如果是、我们可以提供联系信息、以便与该人员联系。 我们能否因为我们是一家企业而获得快速响应、而此问题与业务相关。   

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我可以理解这种沮丧、但我自己没有 PADS 或 OrCAD 许可证。 我们只有 Altium 许可证、这一点由我们所有新设计都位于 Altium 中的事实所反映。

    事实上,如果我们要更新这项设计,我们也不会有一条明确的前进道路

    我已回复您的 PM、我将继续并关闭此主题。

    -Manish