This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:Instaspin"运动"解决方案

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613922/launchxl-f28069m-instaspin-motion-solution

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: DRV8332

你好。

我是 Instaspin FOC&Motion 解决方案的新手。

我们需要以40000rpm 的转速和不同的负载运行 BLDC 电机。

是否可以在此转速下使用 Instaspin 运动技术而不是通用 PID 稳压器?

硬件为 :LAUNCHXL-F28069M + DRV8332。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN 不受机械频率的限制、而是受电频率的限制。 您的 BLDC 电机有多少个极点?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    3相和1极对。

    电机模型 Maxon EC16。 它可以是霍尔传感器、也可以不是霍尔传感器。

    电机详细规格:
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机械频率(FM、rpm)和电气频率(fe、Hz)之间的关系如所示:

    fm =(60*fe)/极对数

    对于您的设置、fe 大约为667Hz、InstaSPIN-FOC 可以实现这一目标。


    肖恩