This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:Simulink 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611124/tms320f28069f-simulink-models

器件型号:TMS320F28069F

大家好、团队、

我的一位客户提出了以下问题。 可以帮我解决这个问题吗?

我有一个应用、我想在 TMS320F28069F 上使用您的 InstaspIN-FOC 技术。 此外、软件编码器和您的启动序列也很快速。 我计划在 Simulink 中进行软件开发、因为我在 Simulink 中模拟整个系统。 您的技术是如何实现的? Simulink-examples 中是否提供了这些示例? 您的一些示例似乎是在2011年制作的、我不知道您当时是否已经在使用这些技术?  是否可以在 Simulink 中使用这些技术?如何使用? 如果我理解正确、我需要 ROM 上的硬件实现模型?
 
同时、客户发现了 F2812的 Simulink 示例、名为"使用 PMSM 模型仿真 FOC "。 是否有其他可用的文档、尤其是在监管部分? 示例是无传感器实现还是基于霍尔效应的实现?


非常感谢您、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MathWorks Simulink 产品没有 InstaSPIN 的仿真功能。 我们不会发布 InstaSPIN 模型。

    在启用 InstaSPIN 的器件的环路仿真中、还有多个其他仿真软件包支持环路/处理器中的硬件。 这会直接在 C2000器件上运行 InstaSPIN 代码:PSIM、Embed (VisSim)和 PLECS。

    如果您向下滚动、您可以找到一些链接、包括 Mathworks、它们可以在其中获取有关 Mathworks 提供的模型的更多详细信息
    www.ti.com/.../getting-started.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢您提供这些信息。 也许您可以告诉我我的权变措施(计划 B)是否起作用。 在 Simulink 中、我已经设计了整个系统。 从动车辆、拖拽电机、三相桥、蓄电池等。 我想使用该模型来比较电机、电池和 MOSFET、校准控制器、评估是否会损坏电气组件、模拟温度、确定车辆的续航里程以及我的软件是否能够处理系统可能遇到的各种情况。 对于我来说、如果算法在 ROM 中运行并且我手动传输生成的应用软件代码(可能会有所帮助)、这是非常好的。 因此、我将使用软件中重新配置的控制算法仿真来开发我的软件、但稍后我将使用硬件实现。 您知道吗?您能想象硬件解决方案是否会对我希望通过仿真生成的数据产生很大影响? 我想、如果我以小得多的步长运行基于软件的算法、是否会更现实?
    提前感谢! 我希望我能充分解释我想要做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    MathWorks 主要开发者目前正在度假、因此我还没有为您提供完整的答案。 我将继续进行这方面的工作。

    从技术上讲、可以使用处理器在环(PIL)连接到 C2000并在  C2000上运行控制算法+ InstaSPIN 算法、并将其连接到在 Simulink 中运行的工厂模型。 但是、我不认为我们提供了 有关如何为 C2000执行此操作的说明/文档、仅在通用用例中 (文档链接、需要登录): https://www.mathworks.com/help/ecoder/examples/configure-processor-in-the-loop-pil-for-a-custom-target.html。

    我建议您等到我们的开发人员就这个特定问题提供更多反馈。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    随附的是一个 zipfile、其中包含    一组用于 InstaSPIN 的 PIL 基本示例的文件。 它展示了如何使用 InstaSPIN 库中的一个函数从 ROM 获取版本并在 PIL 期间输出。

    我提供这些文件是出于礼貌;我个人没有尝试过这些文件、我无法提供任何真正的说明来帮助您。 请看一下、看看您是否可以让它们正常工作。

    谢谢、

    -Brian

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/6457.InstaSPIN_2D00_PIL.zip