This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:我们是否可以为 Delfino F2837x 和 Piccolo F2807x 使用相同的 PCB 布局?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/611401/tms320f28374d-can-we-use-same-pcb-layout-for-delfino-f2837x-and-piccolo-f2807x

器件型号:TMS320F28374D

大家好、

 

我想确认我们是否对 Delfino F2837x 和 Piccolo F2807xRM46使用相同的 PCB 布局。

这些是引脚和软件兼容的器件。 但外设数量与 ADC 不同。 我们似乎需要处理 ADC 信号

您是否有任何使用相同 PCB 时需要注意的列表?

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、

    您可以对两个器件使用相同的布局(只要您考虑可用外设的差异)。 我们在工厂使用相同的测试板来测试这两种测试方法。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    感谢你的答复。
    您需要知道自己使用同一个测试板来测试这些测试板。

    谢谢、此致、
    Kuerbis