This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:经销商处的批量编程

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613708/tms320f28035-mass-programming-at-a-distributor

器件型号:TMS320F28035

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您能否就经销商的批量编程提供一些反馈?

例如、我们将 JTAG 从电路板上拔出、但将以下引脚保持在高电平:

               TRSTN

               TCK

               TDO

               TDI

               TMS

               GPIO34

我想确认这是正确的。

 我们计划让经销商使用新的引导加载程序执行一个完整的程序、我们在开发过程中一直使用该程序通过 CAN 总线连接进行重新编程。  

然后、我们可以轻松地随着时间的推移更新程序。 我们看到的问题是:

                               安全保险丝

                               未使用的单元格填充

                               cksum 类型(我们可以轻松生成的位置)

                               等等

 TI 的任何人可以向我们介绍问题/答案吗?

此致、
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    您是否计划编写客户引导加载程序(或)?您是否计划使用 BootROM 中已提供的 CAN 引导加载程序?

       安全保险丝-您在这里有什么问题?

       未使用的单元格已填充-我相信您正在谈论未使用的闪存。 您可以将其留空(未使用)

       cksum Type (我们可以轻松生成的位置)。 我们没有任何具体建议。 -选择标准校验和算法,如 Fletcher / Adler (或)任何其他校验和算法

       等等

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自 Manoj 的其他信息:
    1. Code Composer 是否可以用 FF 填充未使用的存储器并计算预编程的校验和?
    ->未使用的存储器默认保持为0xFFFFFFs。 因此,您无需担心。 CCS 中提供的片上闪存编程工具会计算校验和。 您可以使用相同的校验和。
    2.我们希望得到有关 JTAG 移除以及将引脚连接到电源上的操作的确认。
    ->请参阅 Pg13 (DS httpwww.ti.com/.../tms320f28035.pdf 中的信号说明)

    感谢您的团队。