This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:eCAN 自检程序

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614053/launchxl-f28069m-ecan-self-test-procedure

器件型号:

您好!

我现在已经开始使用 F28069 Launchpad 几周了。 我需要使用 CAN 从另一个控制器进行通信。(CAN 是我不熟悉的内容)。

首先、我运行了 eCAN 自检。 不过、我无法找到使用 CCS 测试该示例的过程。

我应该观察什么?  

我现在正在读取邮箱数据变量。

我是否需要一个软件来读取我的 CAN 消息?

我读出自检仅在 CAN 内部、因此我可能不会观察 CANH 和 CANL 引脚上的任何波形。 对吗?

谢谢

Sowmya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmya、

    [引用用户="Sowmya Akella66"]

    首先、我运行了 eCAN 自检。 不过、我无法找到使用 CCS 测试该示例的过程。

    我应该观察什么?  

    [/报价]

    您在哪里找到了此自检代码?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2000ware >器件支持>示例程序> eCAN-back2back CCS 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sowmya Akella66"]

    器件型号: LAUNCHXL-F28069M

    您好!

    我现在已经开始使用 F28069 Launchpad 几周了。 我需要使用 CAN 从另一个控制器进行通信。(CAN 是我不熟悉的内容)。

    首先、我运行了 eCAN 自检。 不过、我无法找到使用 CCS 测试该示例的过程。

    应答-->如果 PassCount = MessageReceivedCount 且 ErrorCount = 0,则测试案例已通过。

    我应该观察什么?  

    我现在正在读取邮箱数据变量。

    您只需要这么做。

    我是否需要一个软件来读取我的 CAN 消息?

    答案->否

    我读出自检仅在 CAN 内部、因此我可能不会观察 CANH 和 CANL 引脚上的任何波形。 对吗?

    答->正确。

    谢谢

    Sowmya

    [/报价]