This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EEG 信号采集 LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614159/eeg-signal-acquisition-launchxl-f28069m

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

大家好、我正在研究 EEG 信号采集项目、为了获得更好的采样、我选择 了 LAUNCHXL-F28069M launchpad 作为其具有16通道12位4.6 MSPS ADC。 它是否适合用于信号采集和处理的开发板、或者我是否应该从 C200系列或 Hercules 系列中选择另一个 Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、

    如果 LAUNCHXL_F28069M 平台能满足您的采集、处理和 IO 需求、则没有任何问题。

    Tommy