This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:使用 UIP 的 UDP 连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613022/ccs-f28m35h52c-udp-connection-using-uip

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试对主内核 V210使用 UIP 示例。 它可以正常工作、但现在我需要 UDP 连接来发送一些传感器数据。 我看到该示例稳定了 TCP 连接、但我看不到 Texas 提供了用于稳定 UDP 连接的选项。 我在该示例中还看到、如果 UDP 封装到达、它会测试 UDP 端口、但它始终为0、因此永远不会调用 UIP_UDP_APPCALL。 我查找了 UIP_UDP_CONNECT()的调用,但找不到。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 只是为了更好地解释。 我的应用将接收状态机的一些 UDP 封装、并始终发送传感器数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zmeira、

    有关更多示例、请参阅 UIP 文档。 如果您正在寻找要调用的 API、则 controlSUITE 下一目录中的 UIP 参考手册显示了一些示例。 向下滚动至旋变传感器.c、并分析它是否有帮助。

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\V210\Mware\third_parti\UIP-1.0\doc

    我建议的另一个做法是为 UIP 的其他开源 UDP 实施示例进行 google 搜索。 TI 示例将展示基本堆栈移植和 MCU 上堆栈的工作示例。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Santosh、

    我已经阅读了相关文档、并发现使用 UDP 服务器很简单、但我需要从零开始更改和创建所有内容。

    该帖子非常有用。

    Zariff Meira