请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:TI C/C++编译器
我有一个.out 文件、我可以使用 Uniflash 进行编程、该文件工作正常。 对闪存扇区 A、D 和 H 进行编程。 如果我将.out 文件转换为十六进制、如下所示、十六进制文件仅包含扇区 A 和 H 的数据 。D 缺失! 我想使用 Codeskin 的 C2Prog 实用程序通过串行通信使用十六进 制文件对闪存进行编程、我使用我编写的代码成功地完成了这一操作。 此.out 文件由第三方生成。
hex2000.exe -romwidth 16 -memwidth 16 -i -o file.hex file.out
有什么想法吗?