This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:如何同步两个或更多 TMS320F28335、C2000系列微控制器。

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/612493/tms320f28335-how-to-synchronize-two-or-more-tms320f28335-c2000-family-microcontroller

器件型号:TMS320F28335

大家好、

实际上、我正在并联两个或多个转换器。

在这里、我想同时从两个或多个控制器生成 PWM。 PWM 应彼此同步、PWM 控制也应按顺序进行。

在这里、对于控制器到控制器的通信、我使用的是 SPI 协议。

我正在寻找使用 SPI 协议进行同步的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您必须在两个器件之一上配置 SyncOut、在另一个器件上配置 SINCIN、使用 SPI 发送占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Biagio 酒店很不错 查找有关 GPIO 多路复用器上外部 SYNC IN 和 SYNC OUT 信号的信息。 您将需要使用这些寄存器、然后使用 TBPHS 寄存器来补偿从一个器件传输到另一个器件的延迟。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    在这里、我将 GPIO32、GPIO33配置为主器件、slave1和 slave2中的外部同步输入和同步输出。

    主同步输出连接到 slave1同步输入、slave1同步输出连接到 slave2同步输入。

    在这里、我找不到在哪里为 ePWM 配置外部同步配置。

    请告诉我可能性。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅器件 ePWM 用户指南的第27页( )

    外部同步输入和输出同步信号将配置为 GPIO 多路复用器上的多路复用器选项。 您正在寻找 EPWMSYNCO 和 EPWMSYNCI。 您可以在此处参考第75页  

    根据您选择的 GPIO32和33、您可能已经找到了 GPIO 多路复用器部件、但您只想为可能来到该线程的任何其他人添加该部件。

    此致、

    Kris