This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28069M:每字节16位或每字节8位

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/614067/compiler-launchxl-f28069m-16-bits-per-byte-or-8-bits-per-byte

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

 工程".cmd"文件的一行是  

 RAML4   :origin = 0x00A000、length = 0x004000  //片上 RAM 块 L4 */

该 RAM 块是0x004000 x 16位还是0x004000 x 8位?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    在 C28x 上、最小可寻址存储器宽度为16位。 当您在 C 中声明"byte"或"char"时、您将在此计算机上创建16位变量。

    链接器命令文件指定16位存储器大小、因此在本例中为0x004000 x 16位。

    此致、

    Richard