This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何在固定闪存地址中定义函数

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613894/tms320f28377s-how-to-define-a-function-in-fix-flash-address

器件型号:TMS320F28377S

你好、冠军、

您是否知道如何修复全局函数从修复闪存地址开始、我知道我们可以使用 #progam 、比如 ramfuncs、还有其他方法更容易执行、只需在 CMD 文件中添加指令?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    您提到的方法是实现它的唯一方法。

    谢谢、此致、
    Vamsi