This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] controlSUITE 的 PI 输出意味着什么?

Guru**** 2594040 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613784/what-does-the-pi-output-of-controlsuite-mean

主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

大家好、我有一些问题。

通过上一篇文章、我知道 controlSUITE 和 motorware 是不同的。

我使用 controlSUITE、Vdcbus 300V、SVPWM、TMDSHVMTRPFCKIT

 controlSUITE 的 PI 输出是什么意思?

例如 、PI 输出(=Vd、Vq)的_IQ (0.5)是什么意思?  

我想确切地知道这一点。

2.如果_IQ (0.5) 只是直流总线电压的缩放值、则 PI 输出(=Vd、Vq)的_IQ (0.5)表示 Vdcbus/sqrt (3)的一半?  

请提供详细说明。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流 PI 稳压器的输出是 Vd 或 Vq、它们是将被发送到电机定子的旋转框架上的电压矢量、电压矢量不是一个实际电压、它类似于(标称电压/直流总线电压)的百分比。 通常、我们将电流 PI 稳压器的最大输出设置为_IQ (1.0)、因此_IQ (0.5)是(标称电压/直流总线电压)的一半或50%。 MotorWare 与 controlSUITE 类似、但电流 PI 的最大输出为_IQ (0.5)、这意味着100%(标称电压/直流总线电压)。
    在 controlSUITE 中,FOC 的换算电压是最大可测量直流总线/sqrt (3),因此 PI 输出的_IQ (0.5)的实际电压等于0.5*实际直流总线电压。
    对于使用定点速度和电流闭环控制的 FOC、系统使用比例法来改变 PWM 占空比、从而在电机定子上实现电压矢量输出。 作为项目1、_IQ (0.5)表示旋转帧的 d/q 轴上最大电压矢量的一半。