This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:器件管理器中未检测到器件

Guru**** 2538030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/610764/launchxl-f28377s-part-is-not-getting-detected-in-device-manager

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

尊敬的团队:

 我们有2个 LAUNCHXL-F28377S launchpad。

两个中的一个工作正常、而另一个工作不好。 这里的问题是、在设备管理器中未检测到它。

我们在多台 PC 上进行了测试、结果是一台正在工作、另一台正在工作。

因为电路板在保修期内。 请帮助我们更换产品。

这些电路板是从 element14 India Pvt Limited 购买的。

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dinesh:

    您是否联系过 element14团队?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

               您可以通过 element14申请退货。 对于通过 TI 网上商店购买的电路板、政策如下:http://www.ti.com/lsds/ti/store/faq-returns-and-refunds.page

     

    电路板上的 L.E.DS 是否像工作板一样亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hareesh 的回应。

    否 LED 保持低电平(关闭状态)

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、电路板看起来只是"死板"? 意味着、当您连接 USB 连接器时、L.E.D 是否亮起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 你是对的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照上一帖子中的说明启动退货流程。