请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
如何编写用于在 CCS 中为 TMS320F28379D 生成20kHz PWM 的程序。
我也将自己视为 CCS 和 TMS320F28379D 的初学者。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好
如何编写用于在 CCS 中为 TMS320F28379D 生成20kHz PWM 的程序。
我也将自己视为 CCS 和 TMS320F28379D 的初学者。
您好!
要开始使用该器件、请考虑以下培训: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop
ePWM 的时基子模块用于配置 PWM 频率。 我建议阅读技术参考手册 http://www.ti.com/lit/ug/spruhm8f/spruhm8f.pdf 以了解更多信息和寄存器定义。 我还建议查看 controlSUITE 或 C2000Ware F2837xD 器件支持文件夹中的 ePWM 示例。
此致、
Elizabeth