This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/F28M36P63C2:创建任务时、参数必须是静态的?

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613438/rtos-f28m36p63c2-when-creating-a-task-must-the-parameters-be-static

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:TI-RTOS

创建任务(或其他 BIOS 对象)后、参数是否仍存在于内存中? 或者、它们的内容是否用于初始化对象、并且永远不会再次引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    创建(或构造)调用后不再需要参数结构。 所有需要的设置都存储在内部(通常在新对象中)。 例如、对于 Task_create、参数中的任务优先级存储在新的 Task_Object 中。 注意:指向参数结构的某些项目必须是持久的。 希望这些都很明显、就像你在 Task_Params 中提供堆栈缓冲区(而不是使用 NULL 并让 API 分配存储器)一样、堆栈缓冲区必须在 Task_create 调用后保持不变。

    Todd