This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LAUNCHXL-F28069M:如何使用 Launchpad F28069M + BOOSTXL-DRV8301运行快速入门 GUI

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301, LAUNCHXL-F28069M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/613490/starterware-launchxl-f28069m-how-to-run-quick-start-gui-using-launchpad-f28069m-boostxl-drv8301

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301DRV8301MOTORWARE

工具/软件:Starterware

您好!

我使用一组"Launchpad F28069M + BOOSTXL-DRV8301"来控制 PM 电机。对于 InstaSpin 运动的首次启动、我希望使用快速入门 GUI 来评估我的电机。  

我有一些问题:

请向我展示如何将 LaunchPad 与 DRV8301连接(连接到 J2、3、4或 J5、6、7、8?)

2.我应该将哪个软件下载到 Launchpad 以与 GUI 同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bui、

    您可以将 BOOSTXL-DRV8301连接到 LAUNCHXL-F28069M 上的任一站点。

    请参阅此帖子。 Chris 给出了一个关于如何开始的清晰的分步说明:
    e2e.ti.com/.../1782455

    确保已安装 motorWare。 通用 GUI 用户指南位于以下位置:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universe\qsg_gui_universal.pdf


    -Mark